This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121:SCK (MCLK)

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582100/pcm5121-pcm5121-sck-mclk

部件号:PCM5121
主题中讨论的其他部件: CC1310

您好,

I通过I2S连接PCM5121和CC1310。
CC1310配置如下:
BDIV = 75
MDIV = 38 (MCLK = MCUCLK/MDIV [Hz])
WDIV = 0x2020 (WCLK = MCUCLK/(BDIV*(WDIV[7:0]+ WDIV[15:8])[Hz])

PCM 5121不工作。
但是,它在MCLK停止时起作用。

PCM5121配置如下:
XSMT =1:软取消静音
门架= 0:I2S从属(BCK/LRCK输入)
Mode[1:2]= 00:硬接线模式
FMT =0:I2S
DEMP =0:取消强调控件关闭
ATT[2:0]=000:增益和衰减级别0dB
AGNS =0:模拟增益0dB 2Vrms
Flt =0:正常延迟

我是否需要设置MCLK (SCK)输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所述行为表明提供MCLK时设备出现问题,MCLK的频率是多少? 当所有时钟均有效时,PCM5121将自动进入正常操作模式,但当MCLK处于地面水平时,连续16个LRCK周期,设备可以正常工作,因为内部时钟将从BCLK生成。 这表明提供的MCLK信号无效。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    MCLK是CC1310产生的结果(MCUCLK by CC1310:48MHz/MDIV:38= 126.3157万.8947</xmt-block>8947 …Hz)。


    您的意思是,PCM5121在没有MCLK的情况下可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    PCM5121可以在3线模式(无MCLK)下运行,方法是在MCLK不可用的系统上从BCLK生成内部时钟。 有关此操作模式的详细信息,请参阅 数据表的8.3 .6.3 部分。 控制器的时钟不符合设备所需的MCLK速率,请参阅表32了解MCLK比率支持的详细信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10.000 kHz采样率的情况下,我们是否应该输入MCLK?
    在表32所述采样率的情况下,我们是否应该输入MCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    系统时钟(MCLK)输入应与表32中所述的指定速率匹配,以确保设备正常运行。 否则,如果无法提供有效费率的MCLK,则建议使用3线I²S操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师