This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:有关麦克风阵列解决方案的问题

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582610/tlv320aic3212-question-about-microphone-array-solution

部件号:TLV320AIC3212

客户正在考虑以下TLV320AIC3212的麦克风阵列解决方案。

请告诉我以下几点。

①I认为来自主机的TDM连接如下,是否正确?

⇒MCK1 (G1引脚),BIN1 (J1引脚:串行数据输入),BCLK1(H1引脚:TDM时钟),DOUT1(H2引脚:串行数据输出),WCLK1(J2引脚:Frame_Sync)

②Is TLV320AIC3212不需要外部X-tal? (此设备仅需要MCU的MCLK输入。)

③About应用说明slau360;

在表2-2中,GPIO2的数字麦克风锁是否等于PDM时钟?  

如果PDM时钟正确,麦克风数据能否在低于计时时接收?  

⇒时钟上升:PDM/L和时钟下降:PDM/R

④Can通过TDM将Mic数据(×8)发送到MCU以下图像?

WCLK1,BCLK1,DIN,DOUT ------- <TDM总线>----------- MCU (麦克风数据×8)

        GPIO2------------------ <PDM时钟>----------- MEMS麦克风(1~8)

       MCLK2----------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(1~2)

         DIN2------------ <PDM数据>----------- MEMS麦克风(3~4)

        GPIO1--------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(5~6)

         GPI1---------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(7~8)

⑤If不需要充油泵功能,充油泵的引脚是否打开或接地,正常?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    首先,TLV320AIC3212无法同时处理多达8个数字麦克风。 如参考指南中所述,TLV320AIC3212支持单声道或立体声数字麦克风。 这意味着最多只能处理两个数字麦克风。 即使采用TDM模式,TLV320AIC3212也仅支持两个ADC和两个DAC,这意味着只能使用两个数字麦克风。

    关于您的上述问题,请查看我的答案:

    1)正确。 TDM连接如下所述:
    ⇒MCK1 (G1引脚),BIN1 (J1引脚:串行数据输入),BCLK1(H1引脚:TDM时钟),DOUT1(H2引脚:串行数据输出),WCLK1(J2引脚:Frame_Sync)

    2)不需要使用外部X-tal。 只需从外部处理器向TLV320AIC3212发送MCLK信号。 音频编解码器可以从它生成BCLK和WCLK脉冲。

    3) GPIO2可用作数字麦克风时钟。 MIC数据可以是您提到的:
    ⇒时钟上升:PDM/L和时钟下降:PDM/R

    4)如前所述,TLV320AIC3212最多只能处理两个数字麦克风。

    5)如果不使用充油泵,则可以让充油泵的销浮动。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.