客户正在考虑以下TLV320AIC3212的麦克风阵列解决方案。
请告诉我以下几点。
①I认为来自主机的TDM连接如下,是否正确?
⇒MCK1 (G1引脚),BIN1 (J1引脚:串行数据输入),BCLK1(H1引脚:TDM时钟),DOUT1(H2引脚:串行数据输出),WCLK1(J2引脚:Frame_Sync)
②Is TLV320AIC3212不需要外部X-tal? (此设备仅需要MCU的MCLK输入。)
③About应用说明slau360;
在表2-2中,GPIO2的数字麦克风锁是否等于PDM时钟?
如果PDM时钟正确,麦克风数据能否在低于计时时接收?
⇒时钟上升:PDM/L和时钟下降:PDM/R
④Can通过TDM将Mic数据(×8)发送到MCU以下图像?
WCLK1,BCLK1,DIN,DOUT ------- <TDM总线>----------- MCU (麦克风数据×8)
GPIO2------------------ <PDM时钟>----------- MEMS麦克风(1~8)
MCLK2----------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(1~2)
DIN2------------ <PDM数据>----------- MEMS麦克风(3~4)
GPIO1--------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(5~6)
GPI1---------------- <PDM数据>----------- MEMS麦克风(7~8)
⑤If不需要充油泵功能,充油泵的引脚是否打开或接地,正常?
此致,
Satoshi