请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5766M 1 TAS5766 IC未进入MCLK,只有BCLK/LRCK/DATA 3 信号 I2S的输入 可行?
2 TAS5766 IC可以自动识别不同的采样率?
3 TAS5766 IC minDSP在运行时,需要写入<I-RAM块,C-RAM缓冲块,C-RAM缓冲块>B,I-RAM块,C-RAM缓冲器A/B,如何切换?
我的初始化过程如下所示