This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:验证编解码器与DSP之间的连接

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581448/tlv320aic3120-validation-the-connection-between-codec-and-dsp

部件号:TLV320AIC3120

尊敬的各位:

我们正在使用编解码器PAR编号- TLV320AIC3120与DSP接口。 只是想确保我们的设计在DSP方面是好的。我已连接到DSP的一个体育频道。

将编解码器和DSP端的设计快照附加在下面:-

提前感谢您。


谢谢,此致,

Rohit

1.编解码器端

2. DSP端-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我看不到您附加的快照。 能否请您再次附加它们?

    此外,为了将任何编解码器与外部DSP连接,您只需要验证所有I2S线路是否正确连接到DSP的I2S引脚。 如果编解码器控制也由DSP进行,则必须确保I2C线路在IOVDD上正确连接和上拉。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的快速响应

    我正在附加丢失的文件

    谢谢,此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit,

    I2S和I2C连接似乎井然有序。 但是,我在编解码器原理图中有几个观察结果。 请确保以下事项:

    -确保所有电源插针均处于推荐的工作条件下。 IOVdd和DVDD似乎未连接到任何电源。
    -您是否使用任何模拟输入/输出? 它们似乎未连接到任何外部源或组件。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我们没有设计或选择电源部分和模拟输入/输出部分。 我们必须决定MIC和扬声器。我们担心处理器和编解码器之间的I2C和I2S连接。这看起来很好。

    感谢您的支持。

    谢谢,此致,

    Rohit Pandey