请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3101 您好,
关于TLV320ADC3101上的PPL设置,我的客户询问了一个问题。
也许我认为此设置是正确的,但我无法检查它,因为我们还没有EVM。
我只是问PLL设置以防万一。
(ADC I2S输出)
FS=24.615KHz
数据长度=16位
BCLK=787.692KHz
(PLL)
R=1,J=5,D=12,P=1
NADC=13,mAdc=2,AOSR=128,N=8
(问题)
(1)我将附加PLL设置。 请参阅随附的文件。
他们的设置是否正确?
(2)我将使用ADC处理块(PRB_R1/R2:IIR/ BIquad),而不使用ADC miniDSP。
在这种情况下,它们是否需要对空间碎片协委会进行配置(第0页/登记册21页)?
minDSP <-空间碎片协委会的指令数量?
或PRB_R1/R2(188/244)的指令计数<- IADC?
此致,
Tao2199
e2e.ti.com/.../ADC_5F00_PLL_5F00_Setting_5F00_17.0314万.xlsx