请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3251D2EVM
Steve。 我一直很感兴趣地关注这一主题,因为我已经使用EVM布局指南以及SE到差分运算放大器电路完成了放大器的新设计。 我们的设计是BTL。 我感兴趣的是您对C起始上限值的观察。 EVM原理图显示BTL模式为100nF,但对我们来说,我们正在启动放大器并播放音乐几秒钟,然后关闭。 在工作期间,当停机启动时,电流消耗不超过120mA,降至5mA。
目前,台式电源的电压为20V,但在PCB上,我们采用了制造的线性电源,以在26V时为PVVD提供横跨导轨的大6800uF 80V电压盖。
我们使重置引脚保持未连接状态,但除此之外,我们几乎重复了EVM原理图和PCB布局。 目前我们还不知道如何解决这个问题,这让我们非常失望。我们正在等待设计,以最终确定一个产品,并在今年夏天使用一个充满TI产品的PCB来生产,我们希望能得到一些帮助。
希望您能提供帮助。 如果我发布了此问题并违反了任何规则,我很抱歉,因为这只是我第二次发布。
如果你想看,我有原理图和布局的细菌器。
谢谢
John