This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251D2EVM:音乐播放几秒钟后自动关闭

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580018/tpa3251d2evm-auto-shutdown-after-a-few-secs-of-music-play

部件号:TPA3251D2EVM

Steve。 我一直很感兴趣地关注这一主题,因为我已经使用EVM布局指南以及SE到差分运算放大器电路完成了放大器的新设计。 我们的设计是BTL。 我感兴趣的是您对C起始上限值的观察。 EVM原理图显示BTL模式为100nF,但对我们来说,我们正在启动放大器并播放音乐几秒钟,然后关闭。 在工作期间,当停机启动时,电流消耗不超过120mA,降至5mA。

目前,台式电源的电压为20V,但在PCB上,我们采用了制造的线性电源,以在26V时为PVVD提供横跨导轨的大6800uF 80V电压盖。  

我们使重置引脚保持未连接状态,但除此之外,我们几乎重复了EVM原理图和PCB布局。 目前我们还不知道如何解决这个问题,这让我们非常失望。我们正在等待设计,以最终确定一个产品,并在今年夏天使用一个充满TI产品的PCB来生产,我们希望能得到一些帮助。

希望您能提供帮助。 如果我发布了此问题并违反了任何规则,我很抱歉,因为这只是我第二次发布。

如果你想看,我有原理图和布局的细菌器。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    我通过PM收到了您的示意图,并将在那里作出回应。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅提供此问题的解决方案供将来参考:

    在这种情况下,问题是重置引脚一直处于浮动状态。 这是一个问题,因为重置引脚没有内部上拉电阻。

    此外,为了避免在加电和断电时出现弹出/单击,TI强烈建议我们的客户使用某种电源监控器IC,如TPS3802,正如我们在TPA32xx评估模块上所做的那样。 此IC将在功率下降过低之前使放大器复位,从而使放大器能够对输出执行受控的降压。 或者,使用微控制器,它将有自己的电源监控器,并可将放大器作为其关闭例行程序的一部分进行重置。

    此致,
    -Steve Wilson