This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A-Q1:PCM1794A-Q1双极零错误规范

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577814/pcm1794a-q1-pcm1794a-q1-bipolar-zero-error-spec

部件号:PCM1794A-Q1

您好,

我希望您确认PCM1794A-Q1数据表中描述的以下规范的含义。

*双极零错误。

我将展示电路示例,请您确认我的理解正确吗?

--

*反馈电阻为470欧姆。

*因此BPZ (双极零)近似值为-2.91V。

然后,我认为下面的双极零规格定义如下。

--

如果您对我的示例有未澄清的点,请告诉我。

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    双极零误差是指输出信号零点漂移的FS百分比,因此您的假设似乎正确。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我还有其他关于中心输出电流的问题。

    *我的客户面临的问题是BPZ的电压偏离预期电压6 - 8%。

    根据前面的线程,我了解到BPZ的电压可能会因双极零错误而发生偏移。 但是,上述规定不在 双极零错误规范范围内。

    因此,除了双极零错误规范之外,是否有任何其它因素会导致上述调节?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    正确,预期的换档应在双极零错误规范的指定限值内。 能否请客户检查输入信号的完整性以放弃与设备输入相关的任何问题?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    >请与客户确认输入信号的完整性,以放弃与设备输入相关的任何问题吗?

    我可以向客户提出上述问题,但我不确定您想要确认的内容。 您是否担心输入信号的定时要求?

    如果是,我只需确认客户的输入信号,因为没有关于最小值和最大值的描述。

    巴西,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    很抱歉,我忘了描述重要项目。

    *"我的客户面临的问题是BPZ的电压偏离预期电压6 - 8%。"
    当客户未输入任何信号时,观察到上述情况(这意味着处于静音状态。)

    因此,我们无法确认任何输入信号。
    这种情况是否有可能发生?

    巴西,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    根据数据表,我认为只有双极零错误表示中心输出的输出错误。
    因此,我认为除了"双极零错误"之外,没有任何因素会因为PCM1794A-Q1本身而导致中心输出发生变化。

    但是,如果您有任何其它参数会导致数据表规范中的中心输出出错,请告诉我吗?

    巴西,
    町田