This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:PLL时钟范围配置

Guru**** 2573745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578836/tlv320aic3204-pll-clock-range-configuration

部件号:TLV320AIC3204

您好,

关于P0_R4:时钟设置寄存器1,我找不到很多关于如何使用低PLL时钟范围与高PLL时钟范围的信息,以及它在整体功能中的变化。

低档域和高档域窗口重叠...那么,如果我的PLL时钟同时位于两者内,我如何知道使用什么?

编解码器的AVdd为1.8V。

在文档SLA5557第77页的表2-26 PLL_CLK频率范围中:

PLL模式0:最小PLL_CLK为80MHz,最大PLL_CLK为132MHz。

PLL模式1:最小PLL_CLK为92MHz,最大PLL_CLK为137MHz。

至于编解码器,MCLK是2.4576MHz,来自MCU的50 % 占空比PWM。

MCLK引脚是对PLL的输入,PLL引脚是CODEC _CLKIN (P0_R4 = 0x03)。

PLL配置如下:R=1,J=4,D=0,P=1,NDAC/NADC =4, MDAC/mAdc=12,AOSR=256。

这相当于CODCOD_CLKIN= 98.304MHz,正如您所看到的,这在两个PLL_CLK频率范围窗口中都很好。

那么我应该为P0_R4_B6使用什么值? 高档域还是低档域?

我的最终结果设置使ADC_CLK = 2.4576万KHz,ADC_MOD_CLK = 2048KHz,ADC_FS = 8kHz。

此外,在文档SLA5557第3页末尾,它表示" PLL具有高度可编程性,可接受512kHz至50MHz范围内的可用输入时钟。" 在第77页的2.7 1 PLL部分中,它指出PLL_CLKIN/P必须大于512KHz,但小于20MHz。 50MHz是打字错误吗?

谢谢!

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benoit,

    如果您的PLL_CLK符合两个PLL模式范围,则可以在这些模式中的任何一种配置PLL。 基本上,差异是PLL_CLK可以达到的频率范围。

    PLL时钟模式0接受扩展的频率范围。 但是,PLL时钟模式1接受更高的最大PLL_CLK频率。 它是范围和最大频率之间的一种平衡。 因此,如果PLL_CLK为98.304MHz,则可以使用这些模式中的任何一种。 没有任何区别。

    关于您对SLAA557第3页的评论,此评论是正确的。 区别在于第一个注释与输入时钟范围有关。 您可以将输入时钟从512KHz连接到50MHz。 第二个注释是指PLL_CLKIN/P值。 此除法的结果应介于512KHz和20MHz之间。 例如,MCLK = 40MHz,P = 8。 输入时钟的范围为512KHz - 50MHz,PLL_CLKIN/P的范围为5MHz (范围为512KHz - 20MHz)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回复。 适用于PLL时钟范围。

    至于第二部分,我想我的规格很好,因为编解码器的MCLK从MCU接收50 % 占空比PWM,频率是2.4576MHz。

    我设置了P0_R4,因为MCLK是对PLL的输入,PLL是CODEC _CLKIN。 然后我有P=1,R=1,J=40,D=0。

    使用AIC032CS时,这些值显示CODEC_CLKIN = 98.304MHz和MCLK @ 2.4576MHz / P=1 = 2.4576MHz,因此这是正确的(512kHz >=值<= 20MHz)。

    对于NDAC/MDAC/DOSR / NADC/mAdc/AOSR值,最终我需要8kHz音频。 这是我目前拥有的,但我需要确保我没有违反任何规则。

    使用高于mAdc的NADC值与使用低于mAdc的NADC值有何区别?

    再次感谢,

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benoit,

    对于N和M分频器,建议使用SLAA557中提到的更高M值:

    "在很大程度上,NADC和mAdc可以在1到128范围内独立选择。 一般来说,只要仍能满足以下条件,NADC就应尽可能大:
    mAdc * AOSR/32≥RC"

    rc -资源类

    建议使用此条件以获得所选处理块的最佳结果。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我也不确定我是否完全理解RC部分,坦率地说,此编解码器的许多功能都超出了我的头脑... 我不知道什么是Biquad,FIR,IIR和小数筛选器。

    我已将NADC设置为32,mAdc设置为3,AOSR设置为128。 这将计算mAdc * AOSR / 32 = 48。 这完全高于表5-4中的最高RC值<ADC处理块>。

    我只需要8位8kHz音频,MCLK为2.4576MHz,BCLK为128kHz。 就是这样。 到目前为止一切正常,但我需要确保我也不会违反任何设置。

    如果您能提供更多建议,那么我们将一如既往地感谢您的支持。

    否则,我认为我现在会很好。

    非常感谢,

    Benoit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benoit,

    根据您提供的PLL和分频器值,所有条件似乎都井然有序。

    如果您对此编解码器有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.