This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:输入参考噪声与PGA增益

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591608/pcm1865-input-referred-noise-vs-pga-gain

部件号:PCM1865
主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

您好,

您能否与我们分享“输入参考噪声与PGA增益”的详细信息,如以下TLV320ADC3101?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    遗憾的是,我们没有此图解可用于PCM1865。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego/TI

    是否有办法确定PCM1865单端和差动输入相对于PGA增益的输入参考噪声?

    谢谢

    Raghuvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如,在模拟PGA增益设置为10,11或12 dB时,单端和差动输入的输入参考噪声是多少?

    谢谢

    Raghuvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。 我们发现了几年前在最初开发器件时捕获的一些数据,因此我们能够估计 PCM1865的输入参考噪声与PGA增益的图解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的持续支持。
    我会将该信息告知客户。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    请问这是针对哪个客户的。 我是音频转换器的系统工程师,因此有兴趣了解客户。

    此致,
    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam-san,

    否,这适用于日本客户。

    此致,
    加藤