This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:低频偏移,静态电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591131/pcm1794a-low-frequency-drift-with-static-levels

部件号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件: PCM1794LME4.972万

您好,

 我可以观察到电流至电压转换器差动 级的输出处的低频率漂移(~1Hz),它与输出电压成比例,振幅大约为每千位1部分(5V输出时为5mV)。 我尝试对电源进行调查,但未发现任何低频噪音。 我 只是看到Vcom不稳定,尽管这里有一个47UF电容器,我测量 了2.192V,但变化缓慢0.8mV,我想它也可以与Iout一起工作。

  您是否有过这样的PCM1794A低频噪声(漂移)体验?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很抱歉耽误您的时间,我负责此设备的同事最近一直很忙。 这不是一个常见的问题。 您在VCOM中看到的变化类似于所描述的低频漂移?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

     感谢您的回答,是的,它看起来VCOM在低频率漂移下不稳定,但我不知道原因,因为电源状况良好。  如何在内部制作Vcom?  我看不到PCM1794A的INL或DNL规格,我可以期待什么?

    此致。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    VCOM应独立于电源,因为它由内部恒定源生成,并且其值应始终为2.5V。 该问题可能与电容器中的电流泄漏有关,您可能会断开去耦电容器并检查VCOM电平以查找任何变化。 未测试VCOM变体规范,因为它仅用作设备操作的内部参考。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel -根据数据表(图31),这些旁路电容器以奇怪的方式从引脚21和22连接到VccL和VCCR,而不是以更传统的方式连接到接地。 为什么这么做我没有线索:数据表没有说明原因。

    PCM1794 EVM (图2-4)还显示了引用Vcc的VcomL和VcomR引脚旁路盖。 但是,EVM显示了具有极性反接的CA3 (另一个旁路),这显然是一个错误。

    在布局中,它们是否可能参考了接地和/或安装了极性反接? 引脚21和22 (至少根据数据表)应连接到CAP "-"端子,正极端子连接到VccL和VCCR。 这为它们提供了约+3V的端子电压。 如果它们意外地被引用到AGND,它们将被反向偏置约为-2.2V。

    这只是我最好的猜测。 祝您好运,请告诉我们您的发现。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego和Wayne,

    感谢您的回答。

    Diego,您说VCOM的预期电压为2.5V,但我只有2.2V,您知道为什么,数据表中没有关于Vcom的规格。

    关于VCOM去耦, 我使用X5R 47U电容器到VCC,我试图在没有变化的情况下将电容器添加到AGND。 我想较大的电容器值对Vcom来说不是问题,但我仍然必须尝试不使用。

    此致

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    我们在相同条件下(从47uF直接到模拟5V)在多个部件上测量了此VCOM,它们的范围从2.2 到2.7V,这种"不规则性"(与您之前的帖子中所说的2.5V相比)是否会改变噪声性能或以任何方式降低功能/MTBF?

    此致,
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我之所以会碰到这一线程,是因为它已经闲置了将近一个月,没有TI的回答。

    我们已对该设备进行了其他测试。 VCOM似乎因影响输出静态电平的"随机噪声"而变化。 它仍在2.15 和2.5V之间,具体取决于输出电平和时钟是否存在。 正如在第一篇文章中所说的,在我们的放大阶段之后,这似乎会产生约1mV/V的噪声,这对于客户和校准目的而言是非常有问题的。4.

    VCOM上出现的噪音似乎与输出上出现的噪音有关。 我们使用2个同步数字万用表同时测量两个值。 当VCOM上的值降低时,输出值会显著增加,反之亦然。

    我们能否尽快获得有关此值(根据您的帖子,此值必须始终保持在2.5V)的重要性的反馈,以及它对多个芯片参数的影响,尤其是对噪声的影响?

    提前感谢

    此致,
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    让我来介绍一下自己:高级应用混频信号工程师@Mu-Test的Pol Martinot。
    显然,我们已经缩小了输出上的低频噪声,使其与VCOM的变化密切相关。
    您提到VCOM应该提供稳定的电压@2.5V;我们是否可以在一定程度上"施加"2.5V到VCOM引脚? 例如,PCM1794A的设计是否支持此功能? (最终通过电阻器进行保护?)
    感谢您的参与,
    此致
    POL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pol,

    欢迎使用E2E!

    很抱歉回复延迟。 我和我的同事正在与团队一起调查此问题。 关于您的问题,为VCOM引脚添加外部电路可能不好,因为此引脚中的任何外部变化都会影响设备的性能。 我们希望在下周之前获得有关此特定问题的最新信息。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我很高兴再次听到你的讲话。 如您所见,我们将继续围绕VCOM进行调查,因为它看起来是 我们观察到的噪音的原因(或图像),请参见图片,这是Iout之后的I2V转换器级输出。尽管DAC输入稳定,但P-p变化为5.6mV。 第二张图片是VCOM噪音。

    如何在内部生成VCOM,任何原理图或详细信息都将有所帮助。

    此致。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是我们在VOM,Iref和Vout (在I2V AOP之后)上进行测量的图片, PCM1794输入是全刻度的静态值。

    输出电压噪音完全跟随VCOM ...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这个问题现在已经提出几个月了,我们有兴趣解决这个问题。
    请您与我们分享您的团队对此事的结论吗?

    此致,
    Theo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TI代表:

    我们已就这一问题进行了几次测试。

    1)我们通过一个低值电阻器,使用MAX6033将VCOM引脚强制设置为2,5V。 这将输出噪声从大约1mV/V降低到0.6mV/V,并显著提高输出信号的光谱纯度。 我们相信其余的噪声是芯片(sigma-delta)功能固有的。 但是,这种解决方案似乎会降低动态性能@ 20kHz或更高。

    2)我们修改了我们的设计,使自己处于与此帖子 e2e.ti.com/.../10.433万类似的状态 。 这在某些方面有所帮助,但对输出1/f噪声没有帮助。 @,当我们使用DAC驱动正弦波,所有频率时,我们似乎在基础上出现了103Hz的互调。

    3)我们验证了问题不是热问题,详见 e2e.ti.com/.../26.2779万 。 添加一个非常好的耗散器似乎对问题没有帮助,因为部件已经很好地通风了,一直在。

    因此,我想提出以下补充质询:

    根据Don Dapkus的帖子,同一系列的其他组件上的VCOM引脚存在问题或过去存在问题。 e2e.ti.com/.../130.1768万 您是否有更多详细信息可供分享?

    根据您的看法,强制VCOM引脚是否是一种可接受且可能的解决方法? 您是否会推荐其他解决方案来降低这种对动态性能有影响的输出"极低频率"噪声? 目标是提高直流精确度和光谱纯度。
    或者,是否有方法禁用PCM1794A芯片内用于VCOM的内部电流发生器?

    您能否确认点2上看到的103 Hz互调是芯片内部的还是不是芯片内部的? 在输入/输出转换器的输出处不会观察到这种互调,但在子牵引器之后,从基座大约-117dBc处观察到这种互调。 这与最初的问题无关,并且"强制VCOM至2.5V "不会改变观察到的行为。

    此致,
    Theo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "@,当我们使用DAC驱动正弦曲线时,我们似乎在基础上出现了103Hz的互调,所有频率。"

    我看到了这个,不得不跳进去。 103 Hz互调可能与Vcom上的1/f噪声无关,但:

    被测设备附近是否有DECT无绳电话或底座? 100 Hz是基座传输到ping听筒的空闲信道承载率。

    我经历过LME4.972万从8英尺以外的美国DECT 6.0 基站进行的类似100 Hz射频信封整流。 您可能未在I-V级中使用LME4.972万,但可能存在类似的EMI磁化率。 FWIW我尝试过的其他双运算放大器都没有高磁化率。

    讨论从这里开始,然后继续几页: www.diyaudio.com/.../20.5304万-low-distortion-audio-range-oscillator-692.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Wayne,感谢您的留言。 diyaudio上的线程提供了有价值的信息。

    我们有DECT无绳电话,但它们距离被测设备有10多米远。 但是,互调是精确的103.1xx Hz。 我们在输入/输出转换器的输出中看不到这种互调,但在我们用作减影器的AD797的输出中看到了这种互调,我们认为它来自DAC,这很有趣,也很有问题。

    (根据主题,该问题主要针对LME4.972万,但我们在设计中不使用它。 此外,我们使用的多个OPA16xx似乎不受此EMI问题的影响,或者它们至少被埋在噪声层中... 这将确认您的数据。)

    如果这实际上是一个EMI问题,它将大大简化我们的问题,我们只需添加屏蔽。

    我们将在星期一用一个像样的盾牌尝试更多的试验。 再次感谢各位的提醒。