请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592084/tas5421-q1-wav-compatible
部件号:TAS5421-Q1主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1
大家好,
请指出TAS5421-Q1是否适合以下规格,或者是否有其他部件更好地满足这些规格:
内置动态扬声器可以播放WAV声音。
音量可按64级调节。
输入功率(额定):0.5 瓦特
输入功率(最大):1瓦
声压:92 dB (A)
测量方法:声音:1kHz正弦。持续时间:4s
距离:0.9 m 前侧/已拆卸
如果有另一个部件可能工作得更好,请确保它已自动合格。
谢谢!
Jared