This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:WAV兼容

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592084/tas5421-q1-wav-compatible

部件号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1

大家好,

请指出TAS5421-Q1是否适合以下规格,或者是否有其他部件更好地满足这些规格:

内置动态扬声器可以播放WAV声音。

音量可按64级调节。

输入功率(额定):0.5 瓦特

输入功率(最大):1瓦

声压:92 dB (A)

测量方法:声音:1kHz正弦。持续时间:4s

距离:0.9 m 前侧/已拆卸

如果有另一个部件可能工作得更好,请确保它已自动合格。

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,
    更好的部分是功率更低的TAS5411-Q1。
    我们的低功耗团队也有一些设备可用于此目的。 我会要求他们提供一些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:

    感谢您的快速响应! 以上列出的任何一种设备都不符合规格吗?

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared,
    音量或增益的响度必须在外部执行,我们只有4个增益设置。
    动力很容易实现。
    SPL是扬声器参数,而不是放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared

    我们需要有关您的应用程序的更多信息,以便推荐其他设备。
    我们需要了解以下几点:
    1)应用程序的类型。
    2)客户名称。
    3)输入类型(模拟或数字)。
    4)我们的设备通过I2C或DC音量控制来控制音量,您的应用需要哪种控制?
    5) Amp和扬声器最小负载的输入轨,以确定声压级。

    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师