This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:TLV320AIC3256EVM-U采样率问题

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591115/tlv320aic3256evm-u-tlv320aic3256evm-u-sample-rate-issues

部件号:TLV320AIC3256EVM-U

我正在使用AIC3256USBEVM (651.1354万 REV A)板,并且在Windows 8.1 Pro下工作。 。 我想将采样率从8kHz修改为44.1kHz。 为此,我使用了AIC3252-U CS控制软件。 在EEPROM编写器部分中,我选择了此文件,但下载后,主板不工作。

只有一个指示灯(D2)处于活动状态(橙色)。 控制软件不能再重新对评估板进行注册。 在设备菜单程序中,USB设备显示为未知设备。 显示错误:请求设备说明时出错。 我在论坛上查看并发现以下主题:   但这没有帮助。 然后,我尝试启动DFUTEST.exe并出现错误消息:" No DFU device found。 将EEPROM的I2C地址设置为1010xxx并重新启动此程序(xxx与000不同)"。  我不知道如何更改此主板上的I2C地址,以及如何使此主板工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Branislav,

    为了修改采样率或将EVM置于默认状态,我们建议遵循以下步骤:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    它适用于我们几乎所有的音频编解码器EVM。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rodriguez先生:

    感谢您的回复。

    正如我所说,我在Windows 8.1 下工作。 我按照描述完成了所有操作,但弹出 向导 'Found new Hardware'(找到新硬件)未出现(步骤6)。

    然后我在设备管理器中找到 了一个未知设备图标(不在USB控制器列表中,而是单独的)。 用鼠标右键选择搜索

    驱动程序,然后从软件包安装驱动程序。

    之后,我按照中的指示操作

    这是成功的。

    也许它能帮助有同样问题的人!

    此致!