我正在使用AIC3256USBEVM (651.1354万 REV A)板,并且在Windows 8.1 Pro下工作。 。 我想将采样率从8kHz修改为44.1kHz。 为此,我使用了AIC3252-U CS控制软件。 在EEPROM编写器部分中,我选择了此文件,但下载后,主板不工作。
只有一个指示灯(D2)处于活动状态(橙色)。 控制软件不能再重新对评估板进行注册。 在设备菜单程序中,USB设备显示为未知设备。 显示错误:请求设备说明时出错。 我在论坛上查看并发现以下主题: 但这没有帮助。 然后,我尝试启动DFUTEST.exe并出现错误消息:" No DFU device found。 将EEPROM的I2C地址设置为1010xxx并重新启动此程序(xxx与000不同)"。 我不知道如何更改此主板上的I2C地址,以及如何使此主板工作?