Other Parts Discussed in Thread: TAS5704
您好,先生:
在24V PVCC,6.8欧姆负载下,使用TAS5704时350uV噪声基板是否有意义? 我的客户在 大多数TAS5704 设备上发现了240uV噪声层,但是 ,有一个角箱具有350uV噪声层。 我们可以在另一个系统主板上使用此芯片重现高噪音地板问题。
您是否建议 您使用TAS5704设备时,350uV噪音地板是否合理? 如果我们可以在EVM上复制噪声基底问题(我们 计划将此NG芯片安装到EVM上),如何识别此噪声基底问题? 我在EVM上获得了~200uV的噪声基准,并以一个良好的TAS5704器件作为参考。
TAS5704 EVM:
谢谢 ,此致,
Wayen Chen
04/06/207