This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5704:对于TAS570.435万uV噪音地板是否有意义?

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586860/tas5704-does-350uv-noise-floor-make-sense-with-the-tas5704

部件号:TAS5704

您好,先生:

在24V PVCC,6.8欧姆负载下,使用TAS5704时350uV噪声基板是否有意义? 我的客户在 大多数TAS5704 设备上发现了240uV噪声层,但是 ,有一个角箱具有350uV噪声层。 我们可以在另一个系统主板上使用此芯片重现高噪音地板问题。

您是否建议 您使用TAS5704设备时,350uV噪音地板是否合理? 如果我们可以在EVM上复制噪声基底问题(我们 计划将此NG芯片安装到EVM上),如何识别此噪声基底问题? 我在EVM上获得了~200uV的噪声基准,并以一个良好的TAS5704器件作为参考。

TAS5704 EVM:


谢谢 ,此致,

Wayen Chen
04/06/207  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    添加到我的上一封电子邮件。 我发现350uV噪音地板对于TAS5704太高。 根据我对具有24V PVCC和6ohm负载的EVM的测量,全刻度输入为-2dBFS。 输出电压= 13.69Vrms,带0.1 % THD+N 在此情况下,SNR = 101dBFS-A (11.2202万V/V)。







    在这种情况下,合理的噪声基准应为13.69Vrms/112.2202万=122uV。 因此,具有350uV的TAS5704器件可能存在问题。

    请告知FA流程是否可以识别此设备的任何缺陷?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年07月04日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我们无法在实验室中找到任何TAS5704EVM。 但是 ,我们确实找到了TAS5704的插座式主板。  允许我们检查几台TAS5704设备以确认您的结果,然后我们可以决定是否运行FA作业。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andy,感谢您的建议。 您是否可以帮助我们检查插座板上的高噪音地板设备(我们可以在下周初将此设备发送给您)? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    遗憾的是,我们仍然无法找到合适的套接字进行测试。 但是,您的计算与我们拥有的特征参数数据非常匹配,因此我们认为被测设备可能是一个缺陷设备。

    我们建议您运行FA以查看它与普通设备之间是否存在重大差异。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,

    非常感谢。 请通过电子邮件将配送地址和联系窗口发送给我吗? 我们将把TAS5704 NG芯片和好芯片发送给Dalla以获得FA。

    陈耀恩
    2017年19月04日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,你得到了地址吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,感谢您的关注。 还没有。 CQE团队正在使用此NG设备执行标准FA流程...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢! 如有任何进一步的反馈,我们将通过电子邮件处理正常的QTS流程。 谢谢,Jeff