请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5613A 主题中讨论的其他部件: TAS5630B, TPA3251
您好,TI:
请告诉我TAS5613A中使用的过电流保护方案,因为它没有记录在数据表中。
我想确保这是一个当前的限制方案,而不是闭锁方案。
例如,7.3 10节中的TAS5630B数据表详细说明了通过翻转输出MOSFET来限制保护方案的情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Euan,Eluan
电路的工作原理与TPA3251非常相似,请在 http://www.ti.com/lit/ds/slase40d/slase40d.pdf上查找数据表
章 节9.4 1应涵盖您需要的内容。
此致。
-Adam
Euan,Eluan
您是否考虑过在新设计中使用TPA3251? 它是我们最新的器件,具有更好的SNR和THD,也可通过“垫向上”或“向下”方式进行设计。 如果您感兴趣,我们有许多设计宣传材料可以帮助您。
另请观看介绍设备系列及其功能的视频: https://youtu.be/MK9wwMkcuTI
此致,
-Adam