This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5613A:什么是过流保护方案?

Guru**** 2446440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5613A, TAS5630B, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589678/tas5613a-what-is-the-overcurrent-protection-scheme

部件号:TAS5613A
主题中讨论的其他部件: TAS5630BTPA3251

您好,TI:

请告诉我TAS5613A中使用的过电流保护方案,因为它没有记录在数据表中。

我想确保这是一个当前的限制方案,而不是闭锁方案。

例如,7.3 10节中的TAS5630B数据表详细说明了通过翻转输出MOSFET来限制保护方案的情况。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan,Eluan

    电路的工作原理与TPA3251非常相似,请在 http://www.ti.com/lit/ds/slase40d/slase40d.pdf上查找数据表

    章 节9.4 1应涵盖您需要的内容。  

    此致。

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Adam。

    TPA3251表4中的OC-ADJ电阻值是否也适用于TAS5613A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它们将是相似的。

    这是一项新的发展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Adam的确认。

    是的,这是一项新的发展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan,Eluan

    您是否考虑过在新设计中使用TPA3251? 它是我们最新的器件,具有更好的SNR和THD,也可通过“垫向上”或“向下”方式进行设计。 如果您感兴趣,我们有许多设计宣传材料可以帮助您。

    另请观看介绍设备系列及其功能的视频: https://youtu.be/MK9wwMkcuTI

    此致,

    -Adam