This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:环回的寄存器设置

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590791/tlv320aic3101-register-settings-for-loopback

部件号:TLV320AIC3101

您好,

我正在使用两个 TLV320AIC3101进行开发,并尝试在这两个器件之间执行环回测试。 在输入/主芯片上,我向LINE2L/R发送模拟信号并向DOUT输出。 然后,将WCLK/BCLK和数据传递到输出/从芯片上的DIN。 然后,我将模拟信号输出到LEFT LOM/P和RIGHT _LOM/P上,但我听到的所有声音都是静态输出。

请查看我附加的寄存器设置并告知我是否使用了正确的设置,以便我确定我的问题是寄存器设置还是其他(与硬件相关)。

感谢您访问time.e2e.ti.com/.../Register_5F00_Settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    请您提供有关应用程序的更多详细信息,如输入时钟和所需的数字格式。  我已通知我的同事查看您的设置。 因为他不在办公室,他会看一下,并在接下来的几天里回到你的办公室。 感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    我在两个芯片上都使用27MHz时钟作为MCLK的输入,我已经验证我从WCLK (48kHz)和BCLK(48kHz*32)获得了所需的输出。 我正在使用I2S进行数字格式。

    在我等待您的同事时,您能否告诉我要使用哪个DAC_L1/2/3来仅输出到LEFT LOM/P和RIGHT _LOM/P?

    我认为错误来自输出/DAC芯片,因为我已从主设备探测DOUT,它似乎提供了正确的数据,但我可能会错。

    非常感谢您的回复,
    塞缪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    默认情况下,DAC_L1/2/3和DAC_R1/2/3不会路由到线路输出,因此您需要为 DAC源配置所需的输出。 默认情况下,DAC输出路由到DAC_x1 (寄存器41),因此 ,要将DAC_L1路由到LEFT _LOM/P,寄存器82应配置为0x80值。 对于从DAC_R1到RIGHT LOM/P的情况,寄存器92也是如此  

    如果输出阶段不需要混合,则可以通过使用0xA0配置寄存器41,将DAC_L3和DAC_R3直接路由到X_LOP/M输出。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    我试过两次,都没有成功。 请告诉我您的同事返回时对我的注册设置的评价。

    在此期间,我将尝试进一步了解硬件。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samuel:

    首先,我建议使用DAC_L1 / DAC_R1到LEFT LOP/Rright_LOP路径。 输出混音器具有内部过滤功能。 因此,它可用于降低输出噪音。 请将第0页/注册41配置为0x00,将第0页/注册82和92配置为0x80。

    PLL也可能是根本原因。 PLL似乎未启用。 页面0/寄存器3未写入您的寄存器设置中。 此外,PLL值似乎是错误的。 您能否确认这些是您正在使用的寄存器值? 这些值给出的采样速率约为40KHz。 请确保将PLL配置为获得48kHz采样率。

    P = R = 1
    J = 3
    D = 0321 (寄存器5包含D的8 MSB;寄存器6包含D的6 LSB;因此D = 0000 0101 0000 01)

    我对这一迟交的答复表示歉意。 现在我无法回答。 感谢您的理解。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回复。 实际上,我刚刚发现了我的问题,这与我在DOUT和BCLK/WCLK中的计时方式有关。

    我的采样率设置不正确,我很幸运地接近48kHz,但我现在可以正确操作。

    感谢您的时间和支持,

    塞缪尔