This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:电源建议和布局

Guru**** 2769235 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590675/tlv320aic3100-power-supply-recommendations-and-layout

部件号:TLV320AIC3100

您好,

我们收到了客户关于TLV320AIC3100的一些问题。

问题1. 在数据表第123页的电源建议中,"稳定"意味着什么? 这是否意味着电源处于推荐工作条件的电压范围内? 是否不仅有电压,还需要时间?

问题2. 每个电源顺序之间是否有时间限制? 在最坏的情况下,它需要5秒钟的时间通过软件启动。

问题3. 在所有通电后,复位释放是否有时间限制?

问题4: 为什么DVSS连接到数据表第124页布局中的模拟接地平面示例?


此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    请参阅以下评论:

    1-在斜坡过程结束且电源电压处于建议的工作条件范围内时,电源被视为稳定。

    2- 只要部件保持在“Reset (重置)”状态,开机顺序就不会出现问题。  

    3-没有时间限制。

    4-这样做是为了使DVSS引脚更接近接地。 模拟接地和数字接地在PCB靠近IC的一个点相互连接,因此将DVSS连接到模拟接地平面时没有问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    我收到了客户的另一个问题。
    问题5. 尽管数据表第21至22页上有'Power-Supply Sequence'(电源顺序)的描述,但为什么在第123页上再次描述'Power Supply Recommendation (电源建议)'?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    我引用 了音频转换器Wiki的以下句子 ,作为对客户数据表中'意外情况和行为'的描述。

    '这些事件可能会在模拟端产生数字噪声。 在大多数极端事件中,可能存在ADC输出失真的风险。"

    我们的客户再次询问这些事件是暂时的还是持续的。 我认为这些事件是暂时的。 我的理解是否正确?

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    有关数据表的问题,第21页和第22页在"功能说明"部分中介绍了电源顺序。 第123页是"电源设备建议"部分的一部分,它提供了有关此顺序的更多详细信息。

    最后,您在上一篇文章中提到的事件可以是暂时的,也可以是连续的。 这些是意外的情况和行为。 因此,这些事件超出了编解码器的正常操作范围。 我强烈建议遵循所有数据表建议,以确保正确的编解码器行为。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.