您好,
我们收到了客户关于TLV320AIC3100的一些问题。
问题1. 在数据表第123页的电源建议中,"稳定"意味着什么? 这是否意味着电源处于推荐工作条件的电压范围内? 是否不仅有电压,还需要时间?
问题2. 每个电源顺序之间是否有时间限制? 在最坏的情况下,它需要5秒钟的时间通过软件启动。
问题3. 在所有通电后,复位释放是否有时间限制?
问题4: 为什么DVSS连接到数据表第124页布局中的模拟接地平面示例?
此致,
Akio Ito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们收到了客户关于TLV320AIC3100的一些问题。
问题1. 在数据表第123页的电源建议中,"稳定"意味着什么? 这是否意味着电源处于推荐工作条件的电压范围内? 是否不仅有电压,还需要时间?
问题2. 每个电源顺序之间是否有时间限制? 在最坏的情况下,它需要5秒钟的时间通过软件启动。
问题3. 在所有通电后,复位释放是否有时间限制?
问题4: 为什么DVSS连接到数据表第124页布局中的模拟接地平面示例?
此致,
Akio Ito
您好,Ito-san,
请参阅以下评论:
1-在斜坡过程结束且电源电压处于建议的工作条件范围内时,电源被视为稳定。
2- 只要部件保持在“Reset (重置)”状态,开机顺序就不会出现问题。
3-没有时间限制。
4-这样做是为了使DVSS引脚更接近接地。 模拟接地和数字接地在PCB靠近IC的一个点相互连接,因此将DVSS连接到模拟接地平面时没有问题。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
你好,Diego-San,
我引用 了音频转换器Wiki的以下句子 ,作为对客户数据表中'意外情况和行为'的描述。
'这些事件可能会在模拟端产生数字噪声。 在大多数极端事件中,可能存在ADC输出失真的风险。"
我们的客户再次询问这些事件是暂时的还是持续的。 我认为这些事件是暂时的。 我的理解是否正确?
此致,
Akio Ito