This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:信道分离性能

Guru**** 2350880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589635/tpa6130a2-channel-separation-performance

部件号:TPA6130A2

大家好,
我的客户对信道分离性能进行了如下测试:

  输入: LCH:2kHz/-1dB
       RCH:1kHz/-1dB

  音量增益:-6.1dB

  左通道输出结果:

1.上述结果是否正常?

2.是否有关于信道分离的数据?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    我认为这是预料之中的结果。
    附加的是TPA6130A2上串扰的图解。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功耗音频和Actuatorse2e.ti.com/.../4237.XTLK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan-San,
    感谢串扰数据。

    我的客户希望获得有关串扰的其他数据。
    是否有关于1kHz或其他频率下输出功率与串扰的数据?

    谢谢,此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi,

    没有可用的图解,但此设备上的串扰性能与电源电压的变化不大。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器