(1)在PCM2900C的数据表中,从VBUS (引脚3)到USB V+的电阻器在原理图的"高性能"和"不那么高性能"版本(如2.2Ω)的参考原理图中均有规范。 但是,在PCM2900C的"用户指南"[sbaau195.pdf]中,仅显示"高性能"原理图(带有REG103GA-A电脑控制器),"R004"的规格为0Ω。 担心是否足够重要?
(2)另外,两 种型号的引脚10与地线和引脚14与地线之间的去耦盖不同(数据表中为10uF;用户指南中为1uF)。 数据表只是说使用去耦合帽;我认为两者都可以? 如果1uF陶瓷芯片同样适用于引脚10和引脚14盖,则其占用的空间比10uF钽小。
(3)我是否应该忽略用户指南左下角附近浮动的0.0018uF上限? [您必须放大WAAAY才能看到该值。]
谢谢!
...R