This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C数据表和用户指南参考原理图之间的差异

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590600/pcm2900c-differences-between-the-pcm2900c-datasheet-and-user-s-guide-reference-schematics

部件号:PCM2900C

(1)在PCM2900C的数据表中,从VBUS (引脚3)到USB V+的电阻器在原理图的"高性能"和"不那么高性能"版本(如2.2Ω)的参考原理图中均有规范。  但是,在PCM2900C的"用户指南"[sbaau195.pdf]中,仅显示"高性能"原理图(带有REG103GA-A电脑控制器),"R004"的规格为0Ω。  担心是否足够重要?

(2)另外,两  种型号的引脚10与地线和引脚14与地线之间的去耦盖不同(数据表中为10uF;用户指南中为1uF)。 数据表只是说使用去耦合帽;我认为两者都可以?  如果1uF陶瓷芯片同样适用于引脚10和引脚14盖,则其占用的空间比10uF钽小。

(3)我是否应该忽略用户指南左下角附近浮动的0.0018uF上限? [您必须放大WAAAY才能看到该值。]

谢谢!

...R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    请参阅我在下面的评论:

    1-应用电路中的电阻器用于过滤来自USB线路Vbus电源的可能的高频噪声。 这可能不会在终端系统中使用,它取决于最终要求。 该EVM具有0Ω Ω 电阻器,使用户可以根据终端系统要求填充不同的组件。

    2- 1µF使用10µF μ L保护罩是首选,使用 μ L保护罩是很好的。

    3-是的,不使用此盖,这些部件的EVM相当旧,这似乎是一个拼写错误...

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,谢谢,谢谢!

    ...R