This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:可在TAS5711中使用正弦波来实现MCLK

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5705, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590632/tas5711-can-use-sine-wave-to-mclk-in-tas5711

部件号:TAS5711
主题中讨论的其他部件:TAS5705,

大家好,

 客户是否可以将正弦波用作发送至 TAS5711或TAS5705的MCLK输入信号?   正弦波的Vpp电压要求是什么?  如果可以使用这种方法来消除EMI问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    MCLK应为方波。 请参阅数据表中的最大上升/下降时间(5711设置为5ns)。 正弦波将违反此规定。

    下面是一些用于管理带时钟的EMI的链接
    interferencetechnology.com/.../
    www.ti.com/.../scaa031.pdf

    如果您对客户的EMI问题还有任何疑问,请告诉我。 他们应该能够通过正确的PCB布线并遵循EMI准则来管理EMI。

    此致,

    Alex