Other Parts Discussed in Thread: TAS5705, TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5711 主题中讨论的其他部件:TAS5705,
大家好,
客户是否可以将正弦波用作发送至 TAS5711或TAS5705的MCLK输入信号? 正弦波的Vpp电压要求是什么? 如果可以使用这种方法来消除EMI问题? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.