This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:扬声器输出上的方波(DAC3100)

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587457/tlv320dac3100-square-wave-on-speaker-output-dac3100

部件号:TLV320DAC3100

我正在使用DAC3100与STM32F401,I2S Philips模式1.1025万 (dac3100处于从属模式)。 我将PLL编程为BCLK的256倍。

我可以听到我的音频,但失真很高。 示波器显示频率为~300K的方波。

我阅读了这篇文章(e2e.ti.com/.../19.1884万) 并更改了BCLK偏移,但没有帮助。

我遵循了数据表中的init脚本序列(见下文)。

我的设置是否正确?

谢谢。

	{ 0x00	,0x00 },//设置页面0
	{ 0x01	,0x01 },//软重置
	{ 0x04	,0x07 },// PLL_CLKIN = MCLK,CODE_CLKIN = PLL_CLK
	{ 0x06	,0x08 },// PLL J=8
	{ 0x07	,0x00,// PLL D ={
	0x08,} 	
	{ 0x05	,0x90 },// PLL通电,P = 1,R = 1
	{ 0x0B	,0x84 },// NDAC通电并设置为8
	{ 0x0C	,0x83 },// MDAC通电并设置为2
	{ 0x0D	,0x00 }, // DOSR =128,DOSR(9:8)=0,DOSR(7:0)=128
	{ 0x0E	,0x80},//
	{ 0x1B	,0x00 },//模式为I2S,文字长度为16,从属模式
	{ 0x1C	,0x00 },// WCLK上升边缘
	{ 0x3C	,0x0B }后的一个BCLK延迟 //选择处理块PRB_P11
	{ 0x00	,0x08 },//设置页面8
	{ 0x01	,0x04 },//在DAC处理块
	{ 0x00	,0x00 }中启用自适应过滤,//设置页面0
	{ 0x74	,0x00 }, // dac =>通过引脚进行音量控制禁用
	{ 0x00	,0x01 },//设置页面1{
	0x1F	,0x04 }//编程共模电压(定义= 1.35 V)
	{ 0x21	,0x4E },//弹出,通电=800 ms,步进时间=4 ms
	{ 0x23	, 0x44 },// LDAC路由到HPL输出,RDAC路由到HPR输出
	{ 0x28	,0x06 },//取消HPL静音,设置增益= 0 db
	{ 0x29	,0x06 },//取消HPR静音,设置增益= 0 db
	{ 0x2A	,0x04 },//取消静音D类,xx=gain = (6/12/18/24 dB) 6 dB <=? 18dB+(000xxM00)(M=静音)
	{ 0x1F	,0xC2 },// HPL和HPR通电
	{ 0x20	,0x86 },//加电D类驱动
	程序{ 0x24	,0x92 },//启用HPL输出模拟音量,设置=-9 dB
	{ 0x25	,0x92 }, //启用HPR输出模拟音量,SET =-9 dB
	{ 0x26	,0x92 },//启用D类输出模拟音量,SET =-9 dB
	{ 0x00	,0x00 },//设置页面0
	{ 0x3F	,0xD4 },//启动DAC左右通道(启用软步进)
	{ 0x41	,0x00 },// DAC左增益=-22 dB
	{ 0x42	,0x00 },// DAC右增益=-22 dB
	{ 0x40	,0x00 },//取消对DAC左和右通道的静音


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ahmad,

    TLV320DAC3100具有D类扬声器驱动器,因此,如果您不在SPKP和SPKM终端上使用任何滤波器,您看到的300kHz方波就是D类PWM波形。
    您使用的负载阻抗是多少?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我的扬声器为8欧姆。 部件号CUI CDS-2.5148万。

    应用电路显示我可以直接连接扬声器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我没有找到有关TLV320DAC3100滤波器的任何信息。

    但是,我使用了TI在应用报告(Sloa119b)中推荐的滤波器,用于D类放大器。

    我在本应用报告中对AD调制使用了相同的值/ 8欧姆(表5,第2条建议)。

    我现在看到了300kHz正弦波载波与我的音频。 还有2.5V直流偏移。

    TI用于评估板的是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎不需要此设备的筛选器。 这是TI工程师对另一个帖子的回应。

    请参阅主题(e2e.ti.com/.../52.8264万)。

    谢谢。