This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632存在TPA6120 HP放大器问题

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA1632, OPA4134, OPA134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587991/opa1632-opa1632-with-tpa6120-hp-amp-problem

部件号:OPA1632
主题中讨论的其他部件:TPA6120A2OPA4134OPA134

大家好,我正在测试DAC输出耳机驱动器原型设计,并且从获得了不可预测的结果

OPA1632和 TPA6120A2 HP放大器的组合

电阻器靠近输入引脚,第二层有一个接地平面。 我做了一个2层板。

在1 - 4MHz范围内存在一些小活动,约20 MV噪声。

在尝试重新设计PCB之前,我想检查一下OPA1632在这种情况下,在DAC和HP amp之间的差分缓冲器上是否兼容。

我包括22uf交流耦合电容器,因为DAC具有2.5V偏压。

我将OPA1632+输出连接到HP驱动器的正极输入,负极连接到负极。 这是正确的方法吗? 这是否会导致问题?

OPA1632是浮动的,Vcom引脚未连接,因此0V应与电源上的GND相同,但这是否会导致问题?

当我连接GND时,从一个或其他导轨中吸取了多余的电流。 未连接的GND大约为每个导轨50mA,在随机跳转至90mA时连接一个通道,而另一个通道大约降低至30mA

我想使用OPA1632,但如果OPA134或OPA4134更适合此类设计,我可以改为使用。

您认为这种设计是否应该起作用,我只是遇到了振动问题?

我收到的信号非常失真,或者音频非常安静,非常清晰,随机。

e2e.ti.com/.../3060.Schematic-HEADPHONE3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    很抱歉回复太晚。 我没收到你的帖子。
    这看起来像是一个振荡问题。 TPA6120A2是有关直流偏移的敏感器件。 您的设计状态如何? 您是否仍需要此问题的支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Iavn,

    感谢您回复我。

    我已经按照数据表中的说明重新设计了带有OPA4134的项目,但我想知道为什么此电路会与OPA1632发生故障。

    OPA1632在 电源导轨之间浮动为0v (VCOM未连接)。

    TPA6120A2在以下布局中是VQFN版本。

    轨迹设计是否过长,导致 振动? 或者OPA1632在配置上不兼容,如我之前发布的原理图中所示?

    部件是1206而不是0402,但它们非常接近IC。