主题中讨论的其他部件:TPA6120A2, OPA4134, OPA134
大家好,我正在测试DAC输出耳机驱动器原型设计,并且从获得了不可预测的结果
OPA1632和 TPA6120A2 HP放大器的组合
电阻器靠近输入引脚,第二层有一个接地平面。 我做了一个2层板。
在1 - 4MHz范围内存在一些小活动,约20 MV噪声。
在尝试重新设计PCB之前,我想检查一下OPA1632在这种情况下,在DAC和HP amp之间的差分缓冲器上是否兼容。
我包括22uf交流耦合电容器,因为DAC具有2.5V偏压。
我将OPA1632+输出连接到HP驱动器的正极输入,负极连接到负极。 这是正确的方法吗? 这是否会导致问题?
OPA1632是浮动的,Vcom引脚未连接,因此0V应与电源上的GND相同,但这是否会导致问题?
当我连接GND时,从一个或其他导轨中吸取了多余的电流。 未连接的GND大约为每个导轨50mA,在随机跳转至90mA时连接一个通道,而另一个通道大约降低至30mA
我想使用OPA1632,但如果OPA134或OPA4134更适合此类设计,我可以改为使用。
您认为这种设计是否应该起作用,我只是遇到了振动问题?
我收到的信号非常失真,或者音频非常安静,非常清晰,随机。