This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:输出电压耦合器

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589779/pcm2704c-vout-coupling-capcitor

部件号:PCM2704C
线程中讨论的其它部件:PCM2707CTAS2521

你(们)好

我们将使用PCM2707C和TAS2521评估音频系统,如下所示。

根据数据表,PCM2704C需要在输出电压线路上使用100-UF系列电解电容器。

1. 使用电解电容器有没有任何理由?

是否可以使用陶瓷?

2.上图中是否有冗余组件?

如果是,请指出一下吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Na,

    输出滤波器的推荐值设置为滤波器的截止频率和弹出/咔嗒声噪音抑制之间的最佳平衡,因此建议保留这些值。 本设备有一个应用说明,其中说明了输出滤波器结构,请参阅随附文档的第8节。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的建议,但我看不到随附的文档。

    是否可以再次检查?

    我们需要TAS2521的输入阻抗来计算正确的截止频率。

    您有信息吗?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Na,

    我已再次附上该文件,请告诉我这次是否有效。 关于TAS2521,我将询问我的同事。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

    e2e.ti.com/.../Application_5F00_Note_5F00_USBCodecs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na:

    关于TAS2521输入阻抗,我得到了大约7kOhm的结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器