请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC3100 DAC3100具有可用于生成内部时钟的内部PLL。
根据数据表,PLL可配置为从传入BCLK生成时钟,
有许多分隔线(最高为DAC_FS)。 DAC_FS可以通过大量的分隔器组合来实现。 是否有规则设置CODEC_CLKIN,DAC_CLK,DAC_MOD_CLK (相对于DAC_FS)?
我想知道分隔符(R,P,J,D,DOSR, NDAC,MDAC)到缓存,例如1.1025万 (BCLK = 35.28万,I2S)。
我无法使用(R=J=8, D=0, P=1, NDAC=2, MDAC=8, DOSR=128)。
谢谢。