This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:从BCLK配置PLL_CLK

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589204/tlv320dac3100-configure-pll_clk-from-bclk

部件号:TLV320DAC3100

DAC3100具有可用于生成内部时钟的内部PLL。

根据数据表,PLL可配置为从传入BCLK生成时钟,

有许多分隔线(最高为DAC_FS)。 DAC_FS可以通过大量的分隔器组合来实现。 是否有规则设置CODEC_CLKIN,DAC_CLK,DAC_MOD_CLK (相对于DAC_FS)?

我想知道分隔符(R,P,J,D,DOSR, NDAC,MDAC)到缓存,例如1.1025万 (BCLK = 35.28万,I2S)。

我无法使用(R=J=8, D=0, P=1, NDAC=2, MDAC=8, DOSR=128)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ahmad,

    6.3 .10.14 ,6.3 .11和6.3 .12部分提供了一些设置信息
    我将检查您的当前设置并很快提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器