This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:PLL配置参数文档类型???

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589267/tlv320aic3204-pll-configuration-parameter-document-typo

部件号:TLV320AIC3204

TLV320AIC3204应用参考指南的表2-27 (“PLL示例配置”)显示了各种MCLK输入频率的PLL参数,以生成44.1kHz和48kHz的采样率。

对于MCLK=12MHz,48kHz采样的表项数学计算似乎正确:(12MHz * 7.168)/(2 * 7 * 128)= 48kHz

但是,44.1kHz的表项数学得出:(12MHz * 7.560)/(3 * 5 * 128)= 47.250KHz

我认为PLLD参数应该是056而不是560,产生:(12MHz * 7.056)/(3 * 5 * 128)= 44.1kHz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    这肯定是文档中的拼写错误。 PLLD参数应标记为0560而不是5600。 我将通知此错误,以避免将来出现问题。

    谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.