主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204EVM-K
大家好,
客户正在新项目中使用AIC3104。 有微音录音的噪音,背景噪音大。
因此,客户使用了AIC3104 EVM和板载MIC来进行验证。
首先,他们使用GUI并选择
然后,将PGA增益转到MAX (最大),然后左转/右转向ADC。
谢谢!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户正在新项目中使用AIC3104。 有微音录音的噪音,背景噪音大。
因此,客户使用了AIC3104 EVM和板载MIC来进行验证。
首先,他们使用GUI并选择
然后,将PGA增益转到MAX (最大),然后左转/右转向ADC。
谢谢!
SHH
你好,SHH,
是的,差分麦克风可以减少背景噪音。 建议减少两个输入中的常见噪音。
这些麦克风需要不同的连接。 EVM使用单端麦克风。 因此,客户可以按下图所示连接麦克风:
TLV320AIC3204EVM-K使用差分麦克风:
https://www.digikey.com/products/en?keywords=MD9745APZ-F
但是,此麦克风现已过时。 因此,我会推荐另一个具有类似特征的麦克风,如下所示:
此致,
Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
您好,Luis,
客户执行以下测试条件。 他们想知道为什么增益大于32dB。噪音越来越大。
能否提供您的意见?
测试条件:
1.禁用MIC JM3/JP4关闭
2.禁用MIC偏置,JMP 10关闭
3. J7引脚1/J7引脚2对地短路
客户测试结果。
e2e.ti.com/.../2_2D00_IN2L_5F00_IN2R_5F00_GND.7z
谢谢!
SHH