This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:了解如何改善AIC3104 EVM上的麦克风噪声

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588235/tlv320aic3104evm-k-asking-for-how-to-improve-mic-noise-on-the-aic3104-evm

部件号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204EVM-K

大家好,
客户正在新项目中使用AIC3104。 有微音录音的噪音,背景噪音大。

因此,客户使用了AIC3104 EVM和板载MIC来进行验证。
首先,他们使用GUI并选择


然后,将PGA增益转到MAX (最大),然后左转/右转向ADC。


背景噪音很明显。
您能否就如何改善背景噪音提供建议?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH,

    背景噪音与麦克风特性密切相关。 EVM中使用的麦克风是单端麦克风。 这意味着即使编解码器配置了不同的增益和参数,也会出现背景噪音。 为了减少应用中的背景噪音,我们建议使用差分麦克风。 这些麦克风有助于改善背景噪音。 因此,我建议尝试在差动输入处连接差动麦克风,以验证从麦克风到麦克风的变化。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    客户曾尝试通过对地短路来接地inpu,背景噪音仍然很大(PGA增益最大为59dB)。
    能否提供您的意见? 如果使用差分麦克风,这个站点是否能改善? 您是否有推荐的差分麦克风型号?



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    请您帮忙评论一下吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH,

    是的,差分麦克风可以减少背景噪音。 建议减少两个输入中的常见噪音。

    这些麦克风需要不同的连接。 EVM使用单端麦克风。 因此,客户可以按下图所示连接麦克风:

    TLV320AIC3204EVM-K使用差分麦克风:

    https://www.digikey.com/products/en?keywords=MD9745APZ-F

    但是,此麦克风现已过时。 因此,我会推荐另一个具有类似特征的麦克风,如下所示:

    https://www.digikey.com/products/en/audio-products/microphones/158?k=&pkeyword=&v=423&pv1989=0&pv589=221&FV=ffe0009e&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25</s>0009

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    客户执行以下测试条件。 他们想知道为什么增益大于32dB。噪音越来越大。

    能否提供您的意见?

    测试条件:

    1.禁用MIC JM3/JP4关闭

    2.禁用MIC偏置,JMP 10关闭

    3. J7引脚1/J7引脚2对地短路

    客户测试结果。

    e2e.ti.com/.../2_2D00_IN2L_5F00_IN2R_5F00_GND.7z

    谢谢!

    SHH