This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:全刻度THD+N

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588434/pcm1860-thd-n-at-full-scale

部件号:PCM1860

你好

我可以在下面找到另一个帖子,但请允许我对 PCM1860有疑问...

 

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/49.055万

 

问题1.

THD+N=-93dB,-1dBFS (0.87Vrms),但在0dB (2.1Vrms)情况下THD+N有多大?

我的卡斯特已经测试过,它是-54dB (它是否会制造sence?)

我们可以在 图5第14页中找到输入振幅与THD+N的对比,但我无法在0dBFS点看到详细信息。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    零件THD+N的测量应参考数字域中的全标度信号,这样做是为了避免模拟输入信号上的任何可能不匹配或丢失。 基于此,我在EVM中测量了THD+N,并获得当输入信号调节为获得0dBF时,THD+N约为-77dB。 当输入为-1dB时,THD+N为-93dB。 该零件配置了差分输入(满刻度=4.2V)。   

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的圣地亚哥

    非常感谢您的数据。

    我将与客户讨论。

    再次感谢