This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万SQBD/NOPB开发板

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587671/lm48511-lm48511sqbd-nopb-development-board

部件号:LM4.8511万

支持路径:/参考设计/针对参考设计的特定技术问题的技术支持帮助/

我们正在使用LM4.8511万SQBD/NOPB开发板为LM4.8511万开发产品。  其工作正常,但输出也具有大的高频信号。 请参阅随附的。 是这样吗? 如何抑制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Leo,

    您能提供一个示意图吗? 以更好的方式为您提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我的问题有什么想法?  我根据开发板原理图从头开始构建电路,结果相同。  我担心噪音太大会降低输出功率,但我无法测量音频信号,因为噪音会使 其不堪重负。  

    此致,

    Leo Iodice
    首席 技术 
     


     
    Black Diamond Solutions,Inc.
    办公室/小组:(508)259-4158
    电子邮件: Leo@BDS.us
    网址:  www.BDS.us
     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    这可能是由于去耦问题导致的,为了避免出现这种情况,您应该使用去耦电容器并将其尽可能靠近设备。
    另一个可能的原因可能是电感器选择不当,您应选择饱和电流额定值大于最大工作峰值电流的电感器。
    我希望这对您有所帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师