This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720MEVM:TAS5720M I2C地址的问题-数据表中的0x6C,EVM上的0x50

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587786/tas5720mevm-question-of-the-tas5720m-i2c-address---0x6c-in-datasheet-0x50-on-the-evm

部件号:TAS5720MEVM

您好,先生:

我们正在尝试复制 TAS5720M EVM的I2C通信(附加电子表格)以用于客户服务,因为我们没有用于调整的GUI。 但是,我们发现TAS1020B将0x50从属地址写入TAS5720M,EVM正常工作。

0x50地址查找U3 (EEPROM)的从属地址。 这是否意味着我们可以在不写入任何内容的情况下启用TAS5720?

EVM上的I2C通信:


EVM配置(它正常工作):


TAS5720M:



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年11月04日
e2e.ti.com/.../TAS5720EVM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Wayne:

    您的理解是正确的。  如果您使用的是TAS5720MEVM,则根本不需要写入TAS5720M,TAS5720M可以使用默认设置播放音频。 这就是为什么您看不到TAS5720M和TAS1020B之间的任何通信。

    Andy