请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他部件:TAS6424
您好,团队,
我的客户想知道建议的写阻尼流程图。是否有任何文档可以提供给客户方向?
以及另一个问题,
对于4通道以上的输出用例(>2*TAS6424),
-应如何设定分相位? 所有输出都应该是不同的相位?
如果我们设置为所有不同的阶段,它是否会影响“音质”?
-将降低多少噪音级别?
请告诉我离线讨论是否更好。
谢谢!
此致,
Koh Hamasaki