This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424建议的流程图

Guru**** 2354590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586465/tas6424-q1-tas6424-recommended-flowchart

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424

您好,团队,

我的客户想知道建议的写阻尼流程图。是否有任何文档可以提供给客户方向?

以及另一个问题,

对于4通道以上的输出用例(>2*TAS6424),

  -应如何设定分相位? 所有输出都应该是不同的相位?

  如果我们设置为所有不同的阶段,它是否会影响“音质”?

  -将降低多少噪音级别?

请告诉我离线讨论是否更好。

谢谢!

此致,

Koh Hamasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamasaki-san,

    该问题将脱机讨论。

    此致,

    图安