请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587034/tas2505-temp-sensitive-reset
部件号:TAS2505大家好,
我正在系统中使用TAS205,它具有I2S输入,并在输出上驱动一个4欧姆扬声器。 我在其中一个主板上看到了两次相同的问题。
在测试(50 % 电源)期间,在同一板上使用2个单独的IC进行2次单独测试,该音频已中断,无法返回。 但是,在使用热气枪移除'坏' IC后,将完全相同的'坏' IC重新放置在有故障的电路板上,并使用热气枪-系统再次工作!
我怀疑拆卸然后重新焊接只是解决了一些装配问题,但我想检查并查看是否有任何内部电路对高温敏感,并且可能会重置设备或此类性质的东西。
此致,
海登