This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:温度敏感重置

Guru**** 2594530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587034/tas2505-temp-sensitive-reset

部件号:TAS2505

大家好,

我正在系统中使用TAS205,它具有I2S输入,并在输出上驱动一个4欧姆扬声器。 我在其中一个主板上看到了两次相同的问题。

在测试(50 % 电源)期间,在同一板上使用2个单独的IC进行2次单独测试,该音频已中断,无法返回。 但是,在使用热气枪移除'坏' IC后,将完全相同的'坏' IC重新放置在有故障的电路板上,并使用热气枪-系统再次工作!

我怀疑拆卸然后重新焊接只是解决了一些装配问题,但我想检查并查看是否有任何内部电路对高温敏感,并且可能会重置设备或此类性质的东西。

此致,

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,

    这种行为真的很奇怪。 我将处理此问题,并尝试找到一些方法来了解设备发生的情况。
    能否与我分享您的测试的详细说明,以了解失败行为? 我愿在此重复我的情况。
    您是否在设备处于"坏"状态时测试过模拟输入和耳机输出?
    谢谢!

    此致,
    Iván Salazar
    低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您对此进行调查。

    使用"破损"电路板时,我测试了音频放大器针脚和GND之间的电阻,而零件仍在电路板上。 我发现除了引脚15 (BCLK)和GND之间的12欧姆电阻之外,一切正常。 这远低于我的预期,导致零件不工作的原因是,即使在微控制器驱动BCLK时,该引脚处的电压始终很低。

    我使用热气枪从主板上卸下了该部件,并分别测试了芯片和主板上引脚和接地之间的电阻。 我没有发现任何问题。 然后我用热风枪将部件放回板上,之后它工作正常。

    我第一次这样做,在音频停止播放之前,主板工作了一个星期。 第二次发生,我把板放在一边,从那以后我就没有使用过了。 这就引出了我的理论,就是那个特定的主板存在蚀刻问题。

    主板不能产生音频时,我没有对模拟输入和耳机输出进行任何测试。

    此致,
    海登