请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5424C-Q1 大家好,
IM使用TAS5424C-Q1进行特殊应用,我只使用四个信道中的两个。
我考虑了如何处理未使用的频道,因为我不需要它们,也永远不会使用它们。 我没有太多空间,因此我想为通道3和4留出筛选器。
它们将始终保持在高Z模式下。
有人能告诉我,让未使用的输出断开连接是否正常,或者EMI是否存在我目前没有注意到的问题。
感谢您的参与。
汤姆:)