This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424C-Q1:如何处理未使用的输出通道?

Guru**** 2357040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586360/tas5424c-q1-how-to-handle-unused-output-channels

部件号:TAS5424C-Q1

大家好,

IM使用TAS5424C-Q1进行特殊应用,我只使用四个信道中的两个。

我考虑了如何处理未使用的频道,因为我不需要它们,也永远不会使用它们。 我没有太多空间,因此我想为通道3和4留出筛选器。
 它们将始终保持在高Z模式下。

有人能告诉我,让未使用的输出断开连接是否正常,或者EMI是否存在我目前没有注意到的问题。

感谢您的参与。

汤姆:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    如果您将未使用的信道保留在Hi-Z模式下,则无需在这些信道上设置过滤器。 我建议使用通道1和4在IC上散热。 如果您使用负载诊断,请确保不要在未使用的通道上运行它,您将获得打开的负载检测。
    此外,您还应将每个通道上未使用的输入与0.1uF电容器连接在一起。 这将有效地消除进入设备时的任何噪音。 CMRR将消除噪音并防止其导致任何潜在的串扰问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg,


    感谢您的回复以及输入上电容器的提示。
    我忘了写我在PBTL模式下使用通道1和通道2,所以我不能使用通道1和通道4,但当其他人发现此线程时,这可能是一个很好的提示。

    编辑:如果我在通道1和通道2上使用PBTL模式,我是否还应该将通道1输入与0.1uF电容器连接?

    祝你度过美好的一天

    Tom