This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:增益设置电阻器问题

Guru**** 2974870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596843/tpa6139a2-problem-with-gain-setting-resistor

部件号:TPA6139A2
我们使用带3.9 千欧(1 %)增益设置电阻的TPA6139A2。 我测量到电阻值为3903欧姆。
TPA6139A2中的增益应为20 dB。 但是,在我们最近生产的主板上,它不起作用。 增益似乎是默认值(6 dB)。 当我添加100欧姆电阻(总计4.0 千欧)时,增益变为20 dB。 但这不在数据表规范范围内(它规定增益电阻值的2 %容差)。
我们在以前生产的10块主板上没有看到这种行为。

旧主板上TPA6139的组件标记:2BTG4 CHN。
新主板上TPA6139的组件标记:14TG4 C5VT。


作为侧注:
在数据表中,它显示"静音引脚设置为高时,增益设置被锁定"。 这似乎不正确,仅锁定(就我们所见)的时间是开机。
数据表还引用了"RFB",我认为这是其他数据表中的复制粘贴错误。 

此致,Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我的同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonas:

    这似乎是一个孤立的事件(我以前在测试中从未见过)。 也许我们可以将任何失败的部分纳入FA流程。
    关于RFB和增益设置在静音/电源时锁定的数据表参考,我将检查此信息并对文档进行任何必要的更改。 感谢您指出这一点!

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan,感谢您的快速回复。

    由于买家正在等待我们配送商品,因此我们迫切需要解决此问题。

    我是否可以立即执行任何有助于解决问题的操作(如测量)?

    我是否应该将部件脱焊并发送给您?

     

    此致,Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    增益设置行为(需要4kOhm电阻器的行为)是否出现在单个设备上? 或者是否有多台设备显示此行为?
    您是否尝试更换主板上的设备以查看设备是否会出现故障行为?
    我将联系我的团队,以了解FA的详细信息。 您是否有电子邮件地址,我可以使用该地址直接给您发送消息?

    PS。
    我已验证增益锁定是在通电时执行的,而不是在禁用静音时执行的。 我将努力纠正此问题以及RFB参考。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它存在于多个(我至少会说10个)设备上。

    我们的每个主板都有4个设备,其中一个主板上有2个设备工作正常,另2个不工作。

    因为它是生产板,我选择不做太多的修改。 但是明天早上我将更换其中一个主板上的4个设备,看看会发生什么。

    您可以发送邮件至:

    此致,Jonas Aberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,我们已更换了板上的4个设备,所有更换的设备都能正常工作。
    您是否希望我将4台脱色设备发送给您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您有任何更新吗? 我尚未收到您的任何邮件。  此致,Jonas

    [处理的脱机 问题已解决]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题无法通过任何方式解决!

    尝试不同的电阻值,直至其正常工作,这是不可接受的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这需要通过故障分析来处理。
    请联系您的分销商退回部件吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    部件安装在印刷电路板上。 正如我前面提到的,我已经为4个部件进行了脱色,可以发送给您(或通过我们的经销商)。

    但我们还有另一批来自另一个分销商的TPA6139,其工作方式与您的数据表中描述的不一致。 我们是否应该退回这些?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最佳选择是通过分销商返回。 直接发送部件不会打开FA流程。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器