请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA6139A2 我们使用带3.9 千欧(1 %)增益设置电阻的TPA6139A2。 我测量到电阻值为3903欧姆。 TPA6139A2中的增益应为20 dB。 但是,在我们最近生产的主板上,它不起作用。 增益似乎是默认值(6 dB)。 当我添加100欧姆电阻(总计4.0 千欧)时,增益变为20 dB。 但这不在数据表规范范围内(它规定增益电阻值的2 %容差)。 我们在以前生产的10块主板上没有看到这种行为。 旧主板上TPA6139的组件标记:2BTG4 CHN。 新主板上TPA6139的组件标记:14TG4 C5VT。 作为侧注: 在数据表中,它显示"静音引脚设置为高时,增益设置被锁定"。 这似乎不正确,仅锁定(就我们所见)的时间是开机。 数据表还引用了"RFB",我认为这是其他数据表中的复制粘贴错误。
此致,Jonas