This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:关于滤波器设置

Guru**** 2345860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592518/tlv320dac3203-about-filter-setting

部件号:TLV320DAC3203

TLV320DAC3203能否针对二级IIR (×3)和DRC的条件设置HPF和高架过滤器?  

如果是,请告诉我应用说明和描述页面。 (我没有在TI网站上找到这些文档)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    您能否进一步解释您要在TLV320DAC3203上尝试的配置?
    有关如何设置设备的详细信息,请参阅《应用程序参考指南》: www.ti.com/.../slau434.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万-桑

    感谢您的回复,

    客户请求设置如下,

    ・输入⇒[IIR]⇒[IIR]⇒[IIR]⇒[DRC]⇒输出
    ・IIR是第二个过滤器
    ・关于DRC,攻击范围:1毫秒,释放时间:50毫秒,比率:1/8补偿限制器

    如果有办法配置这些规范,请告诉我。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    该设置配置似乎不可能。
    您可以在应用参考指南-信号处理详细信息部分(第24-26页)中看到可能的信号链组合

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑

    感谢您的回复,

    我认为TLV320DAC3203可以创建这些解决方案,请让我在下面检查两点。

    ①IIR滤波器可以计算下面所附的双四节,是否正确?

    ②About IIR滤波器,用于HPF的其中一种IIR滤波器。

     我认为匹配解决方案是"biquad x2 + HPF x1 + DRS"(基于以下附件),是否正确?  

     

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    很抱歉混淆了。 我想我不清楚所需的滤波器设置是什么。
    这似乎是正确的。 请记住,您可以参考以下应用报告,了解有关如何计算系数的更多详细信息:
    www.ti.com/.../slaa447.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器