大家好 :
现在我们使用am5728 + tlv320aic3120开发了一款定制板
这种现象如下所示:
我们可以听到D类扬声器的声音(8欧姆),但声音非常嘈杂。
下面是有关tlv320aic3120的注册设置
0x18 0x00 0x00
0x18 0x01 0x01
0x18 0x00 0x00
0x18 0x04 0x03
0x18 0x06 0x08
0x18 0x07 0x00
0x18 0x08 0x00
0x18 0x05 0xA1
0x18 0x0B 0x88
0x18 0x0C 0x82
0x18 0x0D 0x00
0x18 0x0E 0x80
0x18 0x1B 0x00
0x18 0x3C 0x05
0x18 0x00 0x08
0x18 0x01 0x04
0x18 0x00 0x01
0x18 0x1F 0x14
0x18 0x2A 0x1C
0x18 0x20 0x86
0x18 0x24 0x92
0x18 0x26 0x80
0x18 0x23 0x40
0x18 0x00 0x00
0x18 0x3F 0x96
0x18 0x40 0x04
0x18 0x41 0x00
我们使用I2S和Snd_SOC_DAIFMT_CBS_CFS 模式
am5728将22.5792Mhz MCLK输出至tlv320aic3120
播放音频时,声音非常嘈杂
我们不知道如何删除噪音
谢谢
此致